This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:SD 卡电平转换

Guru**** 2822415 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249063/txs0206-sd-card-level-translation

器件型号:TXS0206

您好!

我们 在设计中使用 SD 卡连接器 GTFH08131YHR、该连接器为5V、具有8个位置、因为我们的 FPGA 仅支持1.8V、因此我们需要一个电平转换器。 请推荐适合此连接器器件的电平转换器。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0206A 专门为这些信号而设计。 但请注意、SD 卡不以5V 电压运行;TXS0206 (A)不支持高于3.3V 的电压。

    (-A 版本具有更好的 ESD 保护、这是您所需要的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在器件型号为  GTFH08131YHR 的 microSD 卡连接器中、电压额定值为5V。 这是否意味着该连接器支持的最大电压为5V 或5V 是需要为该器件提供的典型电压。 请澄清一下。 我已经介绍了适用于100V 额定连接器的更多器件、它们会提供3.3V 电源作为 VDD。

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据连接器的额定值可知、当您施加5V 交流电压时、连接器本身不会断开。 但 SD 卡可能会遇到这种情况。