This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:去耦要求

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248981/sn74lvc8t245-q1-decaps-requirement

器件型号:SN74LVC8T245-Q1

当 Vcca 为3.3V 且 Vccb 为1.8V 时、我需要对 SN74LVC8T245-Q1 8位电平转换器的 Vcca 和 Vccb 电源引脚的去耦要求。我会将3.3V 信号电平转换为1.8V 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Japjeet:

    您是否参考了去耦电容器的建议? 如果是、请帮助参阅数据表中0.1uF 的第9.2节、谢谢。

    此致、

    迈克尔.