This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G32-Q1:去耦合要求

Guru**** 2518540 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G32-Q1, SN74LVC2G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248978/sn74lvc2g32-q1-decaps-requirement

器件型号:SN74LVC2G32-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G32

我需要对 SN74LVC2G32-Q1或门的 Vcc 引脚具有去耦合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SN74LVC2G32数据表的第10节:

    电源相关建议

    […μ V]
    每个 VCC 端子都应具有一个良好的旁路电容器、以防止功率干扰。 μF 单电源器件、建议使用0.1 μ F 电容器。 μF 有多个 VCC 端子、则 μF 建议为每个电源端子使用0.01 μ F 或0.022 μ F 电容器。 可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 为了获得更佳效果、旁路电容器应安装在尽可能靠近电源端子的位置。

    (此段落复制到所有较新的数据表中。)