This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4017:电源电压为3.3V 时的安全工作时钟频率范围?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249814/cd74hc4017-safe-operating-clock-frequency-range-at-3-3v-supply-voltage

器件型号:CD74HC4017

您好

在  CD74HC4017数据表中、只记录了2、4.5和6V 的最大工作频率。 如果我们在3.3V 电路中使用芯片、那么 CD74HC4017能否 在-40-+85温度范围内以20MHz 的输入时钟频率正常工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saeid:

      有关估算数据表值的信息、请参阅此常见问题解答。  通过使用线性内插、我们可以估算出-40到85时3.3V 的最大时钟频率为20.6MHz。 这提供了充分的证据、证明这应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    感谢您的答复。

    实际上、我想把20MHz 的时钟频率降低到2MHz、并打算把这个芯片用作分频器、对3.3V 电源电压的输入时钟范围产生怀疑。

    您的回答确保了我的回答。