This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:我可以将其视为传输线路的阻抗吗?

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1, TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249591/lsf0108-q1-can-i-consider-as-an-impedance-of-a-transmission-line

器件型号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0304-Q1

您好、我应该如何考虑传输线路中的此类部件?
我有一个带有串联电阻器和受控50欧姆迹线的 IC、然后是该移位电平 LSF0108-Q1以及连接到微控制器的迹线。

是否应该将 导通状态电阻视为传输线路上的串联电阻? 或者、我需要将该 IC 视为新的驱动器、 导通状态电阻作为输出阻抗、然后放置串联电阻器终端?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关、因此其工作方式几乎类似于电阻器。 (键合线和片上布线具有不同的未知阻抗、但这是无法避免的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其放置在何处? 我有一个带 SPI 的微控制器、可与 Wifi 芯片进行通信。

    我将串联端接电阻器放置在靠近微控制器的位置。

    并且由于 WIFI 模块使用1V8电源、移位电平放置在 WIFI 模块附近。

    但是、由于它的作用类似于电阻器、那么应该如何考虑它?
    我有一个串联电阻器->长100欧姆轨迹->移位电平-> WIFI 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 通常不用于必须太快以便传输线路效应很重要的信号。 总之、将它放在一端应该是可以的。

    对于 SPI、通常使用 TXU0304-Q1。