This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:断电时、输出需要10s 时间变为0V

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249524/sn74lvc8t245-output-takes-10s-to-be-0v-when-power-off

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125

大家好、

客户使用 SN74LVC8T245时、A 作为输入、B 作为输出、OE 接地。 VCCA=3.3V、VCCB=5V。 关闭 VCCA 和 VCCB 电源后、我们发现输出达到0V 需要花费10s。 在10s 期间、输出和 VCCB 保持在0.8V 左右。 我们还测试了 SN74LVC1G125、输出达到0V 需要100ms。 您可以参考以下波形。  黄色波形为输入信号。 绿色1表示输出信号。 蓝色的是 VCCB。  

我检查了 SN74LVC8T245的 Ioff 为1uA、LVC1G125的 Ioff 为10uA。 我想知道 Ioff 的差异是否会导致它。 您可以帮助分析为什么在断电后、输出和 VCCB 仍然保持较小的电压电平? 非常感谢!

SN74LVC8T245

SN74LVC1G125

B&R、

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于1.65V 的最小建议电源电压时、无法保证正常运行。

    如果您关心上电/下电期间的输出状态、请将/OE 引脚拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reyna:

    除了 Clemens 的反馈、这也有助于确保电源实际为 GND、谢谢。

    此致、

    迈克尔.