This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G126:在1.05V (+/-0.05V)的 VCC 下运行

Guru**** 2383460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249390/sn74aup1g126-operating-with-vcc-of-1-05v--0-05v

器件型号:SN74AUP1G126

大家好、

请分享您对 在 Vcc 为1.05 (+/-0.05) Vcc 的情况下运行的 SN74AUP1G126的见解:

实际上我是关心这个器件的 VIL 和 VIH。 利用给定的 Vcc 及其容差、由于 VIL/VIH 依赖于 VCC、根据数据表记录并使用插值(如 此处所示)、我得出以下结果:

因此、VIH (min)和 VIL (max)会不同。

问题:
是否建议在这种 Vcc (包括0.05V 容差)下运行器件?

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 这个器件可在0.8V 至3.6V 之间的任一电源电压下运行(请见建议运行条件)。

    您的计算似乎是正确的。 实际输入信号将接近电源轨(即、0V 和1.05V)、因此在实践中、VIL/VIH 限制显示噪声容限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。

    知道这种 Vcc 变化具有不同的 VIL/VIH 电平后、运行是否存在任何问题?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我同意克莱门斯所说的话。   由于要使用的 Vcc 处于建议工作条件内、因此该器件应正常工作。

    我会确保您的输入信号能够满足您针对计划使用的 Vcc 估计的 VIL/VIH 值。