This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:关于 VOH

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541A, SN74LV541AT, SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249604/sn74lv541a-about-voh

器件型号:SN74LV541A
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT541

大家好、

我的客户当前正在使用 SN74LVCC4245APW、但正在考虑改用 SN74LV541APW SN74ABT541PW  以降低成本。 您能回答客户的问题吗?

[用例1]

输入:5V

输出3.3V

VCC=3.3V

[用例2]

INOUT 3.3V

输出5V

VCC=5V

Q:在 SN74ABT541的数据表中、显示 VOH=3V (min)(当 Vcc=5V 时)。 这是否意味着输出电压在3V~5.5V 之间变化(这似乎是一个有点宽的范围)。

电阻器无法处理3V (最小值)、因此想知道当 Vcc 为5V 时是否存在 VOH=3V 的情况。

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV541A 不是电平转换器、您无法将其用于从3.3V 转换到5V。

    SN74ABT541被设计成具有 TTL 兼容输入和输出、并且 TTL 信号的高电平电压接近3.4V。

    要能够将电压从3.3V 转换为5V、需要一款具有 TTL 兼容输入(但不能是输出)的器件。 要能够将5V 转换为3.3V、您需要具有可过压输入的器件。 SN74AHCT541和 SN74LV541AT 都支持这两个特性。