This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245:SN74AXC2T245RSWR 材料目前库存有5800件、氧化约占60%。 请帮助确认是否有处理氧化的方法、以便在将来继续使用氧化技术。 谢谢!

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249583/sn74axc2t245-sn74axc2t245rswr-material-currently-has-5800-pieces-in-stock-with-oxidation-accounting-for-about-60-please-help-confirm-if-there-is-a-way-to-handle-oxidation-in-order-to-continue-using-it-in-the-future-thank-you

器件型号:SN74AXC2T245

SN74AXC2T245RSWR 材料目前库存中有5800件、氧化约占60%。 请帮助确认是否有处理氧化的方法、以便在将来继续使用氧化技术。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊剂可以消除少量的氧化。

    您必须自行测试焊接工艺和焊料是否适用于您的器件。