This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV06A:约 l 转换率规格

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248011/sn74lv06a-about-l-transition-rate-specification

器件型号:SN74LV06A

大家好、  

我的客户对以下应用手册有疑问。

SLLA364A https://www.ti.com/lit/wp/slla364a/slla364a.pdf

 Δt LV-A 系列、则指定的转换率为 ΔV μ V/Δ t = 20ns/V (Vcc=4.5V 至5.5V)

我的客户想知道用于指定此规格的电压范围。

他们猜测 在考虑 输入 CMOS 的击穿电流的情况下、该电压将来自 VIL (max)和 VIH (min)的 Vcc x 0.3~Vcc x 0.7。

从文档来看、它的测量范围似乎是从10%到90%。

测量的电压范围是多少?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此规格不需要电压范围。 Δt /Δv 值描述了每个点的边沿斜率;边沿在所有点上都必须至少这么快。

    在应用手册中、所示的边缘是直线。 但是、如果边沿速度发生变化、则可能是边沿的一部分过慢(如果该部分接近开关阈值、则可能会产生振荡):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    这意味着转换速率是从所有范围/所有点测量得出的。 或者、换句话说、保证每一个点的斜率都比这更快、对吧?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    抱歉、让我再次检查一下。

     Δt 输入信号在 VIL (max)到 VIH (min)(Vcc x 0.3 Δv Vcc x 0.7)范围内快于~μ V/μ s。

     Δt 从0V~Vcc 开始、输入信号是否必须快于 Δv Δ V/Δ t 才能防止振荡?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL/VIH 规格可确保任何低于/高于限值的输入电压都读取为逻辑低电平/逻辑高电平。 换句话说、允许在 VIL 或 VIH 处有直流电压。 Δt /Δ t Δv 仅适用于阈值之间的"无效"区域。