This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:非 NLVSX4373DR2G 的直接替代产品

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249680/txs0102-q1-not-drop-in-replacement-to-nlvsx4373dr2g

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0102

团队、

我们通过交叉参考搜索发现、建议将 TXS0102QDCURQ1用作 NLVSX4373DR2G 的直接替代产品、因此可向客户推广这款 TI 器件。 但是 、TXS0102QDCURQ1 实际上并不具有与 NLVSX4373DR2G 相同的引脚排列、尽管它们都是 SOIC-8。

您能帮助检查此问题吗? 如果我们有任何其他 P2P、甚至 B2B、替代方案(要求 Q 级)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    请注意、您提到的器件不是 Q 级、因此下面显示的非 Q 级 TXS0102适用于。

    Unknown 说:
    您能帮助检查此问题吗? 如果我们有任何其他 P2P、甚至 B2B、替代方案(要求 Q 级)? [/报价]

    遗憾的是、开漏应用的唯一替代方案是 TXS 和 LSF 系列、2通道 Q 级版本不具备与非 Q 级替代产品引脚相同的引脚对引脚兼容性。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的评论。 遗憾的是、 NLVSX4373DR2G 是 AEC-Q100器件、因此可以  TXS0102DQER  或  TXS0102QDCURQ1  与竞争对手的组件不完全匹配。

    我们将为客户提供这两种选项。 我假设可能需要对交叉参考工具进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    谢谢、并且内部进行了跟进以帮助更新。

    此致、

    迈克尔.