This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:DIR2引脚

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249902/sn74axc8t245-dir2-pin

器件型号:SN74AXC8T245

SN74AXC8T245RJWR 的数据表中提到了当 VCCA 和 VCCB >= 1.4V 时采用 DIR2引脚。
但是、我们找不到有关器件行为的描述、当 DIR2连接到 VCCA (弱上拉100kr...1MR)、但 VCCA 低于1.4V (范围为0.65V...1.39V)。
对、在本例中、器件(IC)将其(DIR2)视为悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    控制输入绝不能保持悬空。

    请注意、器件内部具有弱下拉电阻、建议 I/O 的外部上拉电阻小于30K 欧姆。

    请参阅 [FAQ]为什么 SN74AXCxTxxx 器件的输入端存在电压偏移?

    谢谢、如果将 DIR2连接到 VCCA 0.65V 至1.39V、表1仍然有效。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件内部的弱下拉电阻范围是多少、大约为300kR?

    如果下一条语句正确:"如果 DIR2连接到 VCCA 0.65V 至1.39V、则表1仍有效。"
    您能否解释引脚表中的位电源备注 (请参阅随附的图片)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    是的、8通道器件大约为300K 欧姆。

    谢谢、我还将在内部协助更新数据表。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了阐明、红色框中的信息是否需要更新、因为"如果 DIR2连接到 VCCA 0.65V 至1.39V、表1仍将保持不变。"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、该下拉电阻是永久连接还是仅在 VCCa 低于 UVLO 时连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    是的、您的澄清是准确的。 我也在内部查看了数据表作者、只是为了进一步再次进行确认。

    您是否正在按原样观察?  

    此外、  多亏了这些器件、当驱动器被禁用或被输出使能引脚(OE)禁用、或者通过没有任何高于 UVLO 的电源电压来帮助驱动任何悬空输入并将其保持在低电平、此时、下拉电阻器会打开。

    此致、

    迈克尔.