This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:申请产品推荐

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0302, TXB0304, TXB0106, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1250635/txb0106-request-product-recommendation

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXB0302 、TXB0304

大家好、TI 支持团队

我的客户正在使用 TXB0106开发一款产品。

它用作 SPI 通信的电平转换器。

它们将转换为1.8V 和3.3V。

但是、如果通信速度为100Mbps、则系统不进行通信。 对于1.8V 和3.3V 转换、数据速率为60Mbps。

请推荐使用全部6通道的产品、能够在1.8V 和3.3V 的双向通信、并且支持100Mbps 或更高的数据速率。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、MJ、

    您是否能够确认所执行的应用是 SPI、而不是 QSPI? 通常、SPI 信号由4条数据线组成、不会在两个方向上进行通信。 在这种情况下、TXU0304或 AXC4T774等器件可用于 SPI 通信。  

    如果您指的是 QSPI、TXB0106将无法在1.8V 至3.3V 的转换下支持100Mbps 的速率(此电压节点的最大数据速率为60Mbps)。 没有能满足您系统需求的即时解决方案、但您可以使用 TXB0304 + TXB0302组合来实现1.8V 至3.3V 的转换、从而满足所需的100Mbps 速度。 只需通过缩短 PCB 布线长度以及降低其他寄生电容、确保将容性负载条件保持在较低水平。  

    此致、

    插孔