This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:SN74AVC8T245上电过程(附加问题)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1250465/sn74avc8t245-sn74avc8t245-power-up-procedure-additional-question

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

这是下面问题的延续。

e2e.ti.com/.../sn74avc8t245-sn74avc8t245-power-up-procedure

请回答任何其他问题。

 

我将查看数据表第10章的文本。

"为确保输出在加电或断电期间为高阻抗状态,

OE 输入引脚必须通过上拉电阻器连接至 VCCA、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定之前不得启用。"

 

1.

如果在上电期间 OE 设为"L"(启用)、SN74AVC8T245是否会损坏?

2.

我对缓冲器的输出信号有疑问。

您能看一下波形并提供您的评论吗?

e2e.ti.com/.../Attached-waveform1.pdf

此致

野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果您不关心输出在加电/断电期间的状态、那么您只需将/OE 接至 GND。

    当一个电源为 GND 时、该器件会禁用所有输出。 然而、当一个电源高于0V 但尚未达到建议的1.2V 最小值时、无法保证正常运行。 这就是第10章警告的内容。

    改用 SN74AXC8T245;它向后兼容、但可避免上电干扰。