This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:IOL 和 IOH 值

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1250429/txb0104-q1-iol-and-ioh-values

器件型号:TXB0104-Q1

团队、您好!

需要您的帮助来了解 TXB0104QPWRQ1的值。 您能否检查电平转换器的值以及 IOL、IOH、IIL IIH、电流参数。 测试使用+/-20uA 进行、但正常运行条件是否存在限制?

您能告诉我它是否适用于 TTL 和 LVTTL 负载吗?
另外、对于我的客户正在处理的应用、您可以推荐任何双向电平转换器。 它们希望将5V 转换为3.3V、反之亦然。 电流如何影响驱动器和接收器?

提前感谢 Needhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Needhu:

    当前 IOL/IOH 值(20uA)是器件在支持数据表中指定的电气特性时能够提供的最大驱动强度。  

    什么客户使用此器件来连接驱动器和接收器? 请注意、我们的产品系列中的自动双向转换器(TXB、TXS、LSF 系列器件)本身无法提供足够的驱动强度、而且如果其应用需要更多的驱动强度、请参阅方向控制/固定方向转换器。  
     
    此致、

    插孔