This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:所需的 SN74AVC4T245DGVR 压降

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249749/sn74avc4t245-sn74avc4t245dgvr-drop-in-required

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

您好!

对于我们正在生产的一个当前设计、我们使用 SN74AV C4 缺货的 T245DGVR (所需数量:2.3k)。  

因此、我们将替代方案标识为 "SN74AV "、 通道4 T245DGVR"、但根据数据表、它表示它具有总线保持电路、并且不应连接外部上拉下拉电阻。

我们可以使用 上面的替代方法来直接应用吗? 如果不是、您能否建议合适的跌落替换?

此致、
维提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    请参阅建议在上拉电阻小于30k 欧姆时使用的 SN74AXC4T245、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    SN74AXC4T245 - 不提供16-TVSOP 封装。  由于设计 正在生产中、因此无法更改 IC 封装。  

    您能建议放入16TVSOP 封装吗?

    此致、

    维提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    很遗憾、我没有找到任何其他4通道 16TVSOP 封装选项。

    如果您不关心总线保持特性、您还可以使用 SN74AV 通道4 T245DGVR 选项、谢谢。

    此致、

    迈克尔