This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0202:电平转换

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TXU0101, SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248994/txu0202-level-translation

器件型号:TXU0202
主题中讨论的其他器件: TXU0101SN74LXC1T45

您好!

我们在 LIN 接口设计中使用了 TJA1020T/CM、118。 TXD 和 RXD 信号将连接到电压为1.8V 的 FPGA。 请建议使用电压电平转换器进行连接、并建议使用二极管与 VBAT 电源相连。 二极管按照以下设计进行连接是否足够?

谢谢  

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0202适用于此情况。

    TJA1020T 不是由 TI 生产、因此我不知道它的二极管要求是什么。 但一般而言、二极管应是普通硅二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ladisch 的回复。 在我们的设计中、TJA1020T 与 FPGA 连接、因为 TJA1020T 的 RXD 和 TXD 引脚 是  开漏引脚、但我们的 Arria 10 FPGA 10AX115S2F45I1SG 具有伪开漏配置。 您推荐的电平转换器(TXU0202)是否合适? 请提出解决方案、您是否也可以建议任何具有主从配置的 LIN 协议适配器以用于测试和调试。

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伪漏极开路输出具有内部上拉电阻。

    开漏输出需要上拉电阻器、但您已经拥有它们。 请注意、开漏输出可通过上拉至不同的电压进行电平转换;您只需要为 TXD 信号使用转换器。 TXU0101或 SN74LXC1T45是合适的单通道转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 如您所述、TXD 信号只需要电平转换器。 补充到上一个问题、我们的 FPGA 伪开漏配置 为 1.2V、但 LIN 收发器中的 RXD 和 TXD 引脚适用于3.3V/5V 的微控制器电压。 这意味着 RXD 也需要电平转换器、是吗?

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN 收发器的 RXD 引脚不输出高电平电压。 您只需将上拉电阻器连接到1.2V。