This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244-EP:需要结到外壳的热阻率

Guru**** 2509915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249176/sn74ahc244-ep-thermal-resistivity-from-junction-to-case-needed

器件型号:SN74AHC244-EP

您好!

我正在寻找这部分的 theta_jc 值。 我在当前的数据表中找不到它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    PW (TSSOP)封装或 DW (SOIC)封装是否需要此值? 一旦我知道、我就可以为您请求这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 PW 封装。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    请求已提交。 通常有两周的周转时间。 我会在收到信息后更新此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    这是请求的热数据。

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 99.3
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 39.0
    结果-θ JB (标准数据表值) 50.9
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 3.9
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 50.5
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用