This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT273:SN74HCT273

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1251145/sn74hct273-sn74hct273

器件型号:SN74HCT273
主题中讨论的其他器件:CD74HCT273

大家好!

我需要关于器件型号 SN74HCT273NS 的确认。 
在数据表第3/28页的引脚配置中、在引脚8 3Q 和引脚9 3d 显示它、我认为它应该是引脚8 D4和引脚9 Q4。
您可以确认吗?

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在'273引脚排列中、引脚8为 D、引脚9为 Q。

    (CD74HCT273引脚排列具有相同的错误;所有其他'273数据表似乎正确。)