This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:更高驱动率的直接替代产品

Guru**** 1869600 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0304, TXU0204, SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1250983/txb0304-direct-replacement-with-higher-drive-and-rate

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXU0104 TXU0204SN74AXC4T774

您好!

该器件是否具有直接引脚对引脚兼容性并具有更高的驱动和速率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 TXB030x 已经是 TXB010x 的较高速率版本。 TXB 需要高输出阻抗、以便其他器件可以覆盖信号电压;进一步降低输出阻抗会将外部器件所需的驱动强度增加到3mA 以上、这对于低压器件而言是很困难的。

    您还没有提到您使用的是哪种协议。 如果您的信号实际上是单向的、则可以使用 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于具有双向的 I2S、不能驱动音频精密数字电缆。

    您是否有这样的要求、您有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²S 不是双向的。 所有 I²S 信号都是单向的。

    请指定您要连接的两个设备。 请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、I2S 可以是控制器或目标。 这是转换器的原理图。 两侧都连接到连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 SN74AXC4T774。

    如果没有方向控制信号、则没有很好的解决方案。