This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16827:SN74AVC16827DGVR TC 和 Tj

Guru**** 2549540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1244831/sn74avc16827-sn74avc16827dgvr-tc-and-tj

器件型号:SN74AVC16827

您好专家

因为存在热仿真要求。

我的客户想知道 Tc 和 Tj。

您能提供吗?  

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我已提交获取此信息的请求。 请预计相关的周转时间约为两周。 我将关闭此主题、直到我收到请求的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    若要澄清、若要查找 Tj、请参阅此 常见问题解答。 您能具体说明一下 TC 的含义吗?

    如果您需要热阻抗值、这些值将由我昨天提交的申请给出、并且应该在两周内提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是热性能数据。

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 68.2
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 25.7
    结果-θ JB (标准数据表值) 34.2
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 4.1
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 33.8
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    谢谢你的友好帮助

    BRS

    布赖恩