This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:低延迟版本建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AVC8T245, SN74ALVC164245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1250840/sn74alvc164245-low-latency-version-recommendation

器件型号:SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245、SN74AXC8T245 和 SN74AVC8T245

您好、TI

  请 推荐  SN74ALVC164245的低延迟版本、 希望 延迟 时间小于5ns,tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的具体电压是多少?

    最快的类似器件是 SN74LXC8T245、但其最大传播延迟大于5ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

       电压 为 3.3V 和1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯  

      SN74LXC8T245 TPD 似乎不仅仅是 SN74ALVC164245,您可以  推荐 其他人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74ALVC164245不保证这些电压具有任何传播延迟。 LXC 针对更高电压进行了优化。

    请使用 SN74AXC8T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    作为另一个项目(包括 AXC 器件)的一部分、我最近已经测试了各种电压转换器、并且我可以确认 Clemens 的响应  、AXC 的总传播延迟应始终低于5ns (在数据表推荐条件范围内)。 AXC 建议可能符合您的要求、但如果希望最大程度地减小传播延迟、您可能会对 SN74AVC8T245感兴趣。  

    如果您需要传播延迟低于5ns 的电平转换器、建议两种方法都可行;但是、如果您需要3.3V-1.8V 应用的最优传播延迟、请告知我们、我们可能还有其他解决方案。  

    此致、  

    卡登