This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B:3.3V PWM 转12V PWM

Guru**** 2509105 points
Other Parts Discussed in Thread: CD40109B, UCC27517, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1250867/cd40109b-3-3v-pwm-to-12v-pwm

器件型号:CD40109B
主题中讨论的其他器件: UCC27517TLV1805

团队、您好!

           我正在使用 ESP32生成3.3V PWM 信号、我需要将其转换为12V PWM 信号。 我计划使用 CD40109B、但我不知道它是否起作用。 请你告诉我,如果不能这样做的话,任何其他方法都能做到这一点,我将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD40109B 可以正常工作、但在3.3V 时速度很慢、并且通道数超过所需数量。

    或者、使用 UCC27517等栅极驱动器或 TLV1805等比较器。