This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC573:SN74HC573BNS EOL 的信息

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC573, SN74HC573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1248482/sn74hc573-the-information-of-sn74hc573bns-eol

器件型号:SN74HC573
主题中讨论的其他器件:SN74AHC573

 SN74HC573BNs 是否停产?

客户需要了解 SN74HC573BNS 是否已停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC573BNS 似乎很久以前就已停产。

    使用 SN74HC573‍NSR、或更现代的 SN74AHC573‍NSR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 上述情况非常好。

    此外、您可以使用  SN74HC573BNS 的数据 SEET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我  SN74HC573‍BNS 的封装和引脚数吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件采用 NS 封装。 没有针对  SN74HC573BNS 的特定数据表、现有数据表应该运转良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    感谢你的评分 应用手册。