This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:工作温度问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1251551/sn74hc165-problem-withe-the-operating-temperature

器件型号:SN74HC165

 

"我们对装配的电子产品进行了加热和冷却、温度范围在35到60摄氏度之间。 温度变化产生了一种奇怪的误差模式:串行输出导致某些位闪烁。"

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑某个信号超出了某个电压或时序限制。

    请显示相关信号的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abteilung:

    正如 Clemens 所说、请分享时钟、串行数据、SH/LD 和受影响数据输出的示波器迹线、以便我们尝试提供帮助。