This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:1.2V 逻辑容差

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1251952/txb0104-q1-1-2v-logic-tolerance

器件型号:TXB0104-Q1

您好!

我注意到1.2V 逻辑 VOH 和 VOL 是典型值、而不是像其他逻辑电平那样列出的最小值/最大值。 为什么是这样的原因吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason、

    我们为什么以这种方式在数据表中对其进行规格描述、这是没有直接原因的。 不过、我们可以预计这些 VOL/VOH 值与1.4V 至3.6V 范围内的最小值和最大值之间不会有太大的偏差。  

    此致、

    插孔