This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:I2C 转换锂聚合物电池供电 RTC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1252241/lsf0102-i2c-translation-lipo-battery-powered-rtc

器件型号:LSF0102

您好

我用直接由锂聚合物电池供电的 PCF8523 RTC、其电压范围为 3-4.28V。 这必须通过在3V IO 上运行的 I2C 与微控制器通信。  

RTC VIH 为0.7xVDD = 2.996V、因此可以想象我可以只使用3V 电源作为到 RTC 的上拉电阻、它应该可以工作、但具有如此接近 VIH 限制的上拉电阻却让人感觉很勉强(尽管可能不是?) 我想用一个电平转换器从3V 转换为3-4.28V。

我发现这个帖子: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/576669/i2c-level-shifter-with-vary-supply-voltage-range-for-a-battery-application 它使用了 LSF0102 pg 17的数据表中的单电源应用程序(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lsf0102.pdf?ts=1690269956404&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F),但这打破了"使用的单电源必须至少比所需的最低转换电压大0.8 V 的条件。"  

当我将这些值插入到数据表上的 EQn 时、我没有在帖子中找到276.9k。  

我的问题是:

1) 1)如何在链接帖子中计算单电源的电阻值

2) 2)可以在下面的图像中为我的电路要求推荐一个工作配置吗?

3)如果我使用 i2c 快速模式、应使用适合电路两侧的上拉电阻值。 并尝试尽可能降低电池供电设备的功耗。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.分压器应产生不高于1.8V 的电压。但请注意、也有一些电流流入 Vref_B、从 Vref_A 流出、因此您可能必须进行试验。

    2.配置比较简单。 将 EN 直接连接到3V 并使 Vref_A/B 保持开路。 (请注意、LSF0102包含三个 MOSFET;该电路使其与 NXP 的 AN10441的电平转换器相同。)

    3.这取决于总线的总电容。 kΩ kΩ 两侧的4.7 μ s 或10 μ s 电阻、并使用示波器检查上升沿是否太慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢