This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:分频器。 半双工

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G80, SN74LVC1G175, SN74LVC1G374, SN74LVC1G79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1251066/sn74lvc1g175-frequency-divider-half

器件型号:SN74LVC1G175
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G374、 SN74LVC1G79、SN74LVC1G80

大家好、

是以下能够用作分频器的器件(Fclk -> 1/2Fclk)

>SN74LVC1G175

>SN74LVC1G374

>SN74LVC1G79

>SN74LVC1G80

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要反相输出/Q。 只有 SN74LVC1G80具有/Q。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我查阅了  SN74LVC1G80数据表、在9.1中找到合适的应用。

    如果客户未 连接 MCU GPIO、在初始化时会发生什么情况?  

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    不需要从微控制器进行初始化、但是触发器将在破坏状态下启动、无论是输出高电平还是低电平。 这是触发器和锁存器的属性。

    请参阅此 常见问题解答 以了解有关这方面的更多信息。