This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV174A:VOH

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV174A, SN74LV04A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1251429/sn74lv174a-voh

器件型号:SN74LV174A
主题中讨论的其他器件: SN74LV04A

大家好!


我对 SN74LV174A 数据表有疑问。


6.5电气特性中 IOH =-12mA 时的 VOH 值是否正确?
列出了最大值。
请告诉我正确的值。 另外、请更正数据表。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些表条目会乱码。

    实际 VOL/VOH 值与 SN74LV04A 的值完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我查看了 SN74LV04A 的数据表。
    IOH =–12mA / VCC=3V 没有该值。

    请更新数据表以使客户困惑。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3V 时、LV 输出仅支持6mA。 SN74LV174A 数据表中提供了该误差。