This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.8V JTAG 缓冲器/驱动器

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC34, SN74AUC125, SN74AUC244, SN74LVC125A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1251344/1-8v-jtag-buffers-drivers

主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A、SN74AUC34 、SN74AUC244、SN74AUC125

尊敬的 TI:

您可以推荐用于1.8V JTAG 总线的缓冲器/驱动器解决方案吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单独的通道。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果较低的驱动强度足够、则 SN74AUC34/17或 SN74LVC125A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1.8VCC 条件下,您是否有其他强度更强(>16mA)的选择? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是最强大的逻辑系列。

    如果您确实需要16mA 电流、请并行使用多个缓冲器、例如 SN74AUC244。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 使用 SN74AUC125? 看起来可以用于1.8V JTAG 缓冲器、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但它比34年时更昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望建议使用哪种方式对 SN74AUC34/17上的散热焊盘进行散热? 将其悬空或接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;请参阅 [FAQ]在何处连接逻辑 QFN 器件的散热焊盘?