This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV166A:tdis/ten

Guru**** 2507695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV166A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1251428/sn74lv166a-tdis-ten

器件型号:SN74LV166A

大家好!


我对 SN74LV166A 数据表有疑问。

请在7个参数测量信息中告诉我以下 tdis / 10的值。
数据表中没有提到这一点。 请更正数据表。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件从不禁用其输出。 这些参数不适用。 (此页面是通用页面、已复制到许多数据表中。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我理解 tdis 不适用。

    请告诉我 tPLZ/tPHZ/tPHL/tPLH 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tPLZ/tPHZ 不适用。 tPHL/tPLH 被指定为 tpd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    要重申一下 Clemen 已经回答的问题、tPLZ/tPHZ  不适用于此器件、因为此器件没有输出启用/禁用功能。

    数据表中的 tpd 是 tPHL/tPLH 之间的最坏情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack 和 Clemens、

    感谢您的回答。
    我了解。
    删除不必要的参数、因为它们会使客户困惑。
    请更新数据表。

    此致、
    石渡市