This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0101:布局指导可导致永久禁用 IC

Guru**** 2662775 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1252798/txu0101-layout-guidance-results-in-permanently-disabled-ic

器件型号:TXU0101

我提交给了客户支持、他们要求我将其发布在此处;

数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txu0101.pdf 、图11-1、第25页)中的 TXU0101布局指导(所示示示示例适用于 DTQ 封装)让 OE 引脚直接连接到 GND、并通过多条覆铜迹线连接到接地平面的多个过孔。

根据数据表的其余部分、特别是第22页的表8-1、当 OE 为低电平时、将禁用该电平转换器的输出并进入高阻态。

您能否确认此引脚的正确行为?

此器件的布局示例建议用户最好不要使用器件并使迹线悬空、这似乎是不合逻辑的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局示例确实是错误的。 OE 应连接至 VCCA 或 VCCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实。 现在、希望数据表能够得到更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您的观察结果正确-我们对此进行了记录、并将在下一次更新中进行更改。

    此致、

    插孔