This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC151:ESD 数据请求

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1252616/cd74hc151-esd-data-request

器件型号:CD74HC151

高支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 CD74HC151M96的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yutaro-San:

    HC 系列中的器件通常具有4kV HBM 和2kV CDM、但如果数据表中没有这两者、我们无法保证 ESD 规格。

    鉴定摘要显示"请参阅数据表"、但我们通常实际上并不具有该数据。

    此致!

    马尔科姆