This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:瞬态中 Vref 的最小工作电压

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1252517/lsf0204-q1-minimum-operating-voltage-of-vref-in-transient-state

器件型号:LSF0204-Q1

您好、TI 团队。

调节规定 Vref_B 的最低工作电压为 Vref_A+0.8V、但当 Vref_B 端首次断电时、在瞬态状态下无法观察到调节。

在这种情况下、是否存在 IC 击穿的风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。

    • 所有 I/O 均可承受高达7V 的过压。
    • 电流可以在 Vref_B 和 Vref_A 之间流动、但受到200 kΩ 电阻器的限制。
    • 当 EN 为低电平时、所有 I/O 和 Vref_A/B 为高阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    关于 Vref_B 先断电、我还需要注意其他事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。