This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74V263:最高时钟频率133MHz

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1252378/sn74v263-max-clock-frequency-133mhz

器件型号:SN74V263

您好!

需要  从 SN74V263PZAEP 切换到 SN74V263-6PZA。   SN74V263-6PZA 也可以在133MHz 频率下工作?  

数据表仅提到最大时钟频率为166MHz。

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    如果它提到的最大时钟频率高于您所需的频率、我假设它应该能满足您的要求。