This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:SN74LVC16245与 SN74LVCH16245

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1253839/sn74lvc16245a-sn74lvc16245-vs-sn74lvch16245

器件型号:SN74LVC16245A

嗨、团队、

这两款器件之间的区别是什么?  SN74LVCH16245数据表甚至在第13页上有一个"N.74LVC16245"的拼写错误哈哈

我认为主要区别在于 H 型号上的有源总线保持。

有源总线保持电路会将未使用或未驱动的数据输入保持在有效逻辑状态。 不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。 总线保持电路是输入电路的一部分、不会被 OE 或 DIR 禁用。

该规格是否需要在客户一方的两个器件之间进行更改?

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cam、

    是的、您答对了。 唯一的区别是 LVCH 器件具有总线保持电路。

    除非客户在 LVCH 器件的输入端使用上拉或下拉电阻器、否则不应需要进行任何更改。 这些电阻器会抑制总线保持电路的功能并 导致问题。