This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244-Q1:卷带尺寸

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1253003/sn74ahc244-q1-tape-dimentions

器件型号:SN74AHC244-Q1

您好!

在数据表中、使用和不使用 G4的胶带尺寸存在差异。
是这样吗?

我看到了下面的帖子、认为 G4和 G4没有区别。

另外、请告诉我为什么卷带尺寸不同。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720395/faq-why-does-a-logic-device-s-part-number-have-an-e4-g4-suffix

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我不知道为什么卷带尺寸不同,这些是由包装团队设定的。 但我可以向您保证这些器件是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    感谢您的答复。

    是否可以理解这种差异不是数据表中的错误、而是磁带尺寸实际上是不同的?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    是的、尺寸可能不同。 公平地说、它们极小。 它不应影响客户使用、因为它仅影响磁带尺寸。 该器件的功能相同。