This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1建议仅用于方向信号电平位移

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104-Q1, SN74AXC4T245-Q1, SN74AXC4T774-Q1, TXU0304-Q1, TXU0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1250969/txb0104-q1-txb0104-q1-recommend-for-level-shift-the-directions-signal-only

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0304-Q1、TXU0104-Q1 TXU0204-Q1、SN74AXC4T245-Q1 、SN74AXC4T774-Q1

您好、支持团队

如下面的天空蓝色块图所示、单向受限的信号路径。  

建议用于电平转换器仅限(或可控)汽车器件的方向。

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果方向 A 到 B、则 TXU0104-Q1为 P2P。(有关其他方向组合、请参阅 TXU0204-Q1/TXU0304-Q1。)

    有关可选方向的信息、请参阅 SN74AXC4T774-Q1 (每个通道一个方向)或 SN74AXC4T245-Q1 (以两组方向排列)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    我有燃油问题需要检查、如下所示。


    1. SN74AXC4T774-Q1和 SN74AXC4T245-Q1的设计在这两种架构之间是否有不同?
    答:SN74AXC4T774-Q1在设计上是否可以实现更灵活的方向控制?
    b.  SN74AXC4T245-Q1是否在设计上可实现更灵活的输出使能?
    C.前通道前端设计是推挽式还是施密特?


    TXU0104-Q1、TXU0204-Q1、TXU0304-Q1这些差异仅在引脚方向上存在?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1a. 可以。
    1b。 可以。
    1c. AXC 器件具有纯输入;TXU 器件具有施密特触发输入。
    2.是的。