This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:最大工作频率。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1252990/sn54slc8t245-sep-maximum-operating-frequency

器件型号:SN54SLC8T245-SEP

电平转换器可以处理的最大频率是多少?  我们可以看到、当我们输入高于5Hz 的方波信号时、峰间输出电压会发生尖峰问题。  我们将从1.2V 转换到3.3V、但我们的3.3V 输出会瞬时达到峰值、远远超过4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要补充一点、我们可以看到输出稳定而稳定地保持在3.3V、就像我们需要高达8Hz 的输入频率一样。  在9Hz 时、我们开始看到输出 Vp-p 会变得高于我们所愿意的水平。  我们开始想知道、如果我们系统的设计人员希望该电平转换器以25MHz 方波输入运行、那么他们是否错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    数据表指定在3.3V 时最高可达190MHz、您的低频不用担心。

    您能帮助分享 原理图和波形吗? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用此元件的评估板。  我们将该评估板插入到各种"主板"中、此主板有我们自己的附加电路用于连接到示波器。  我认为我们组装的原型主板是存在问题的地方。  这些信息对您可能很重要。

    我需要和同事一起了解如何提供我们为了连接评估板而汇集起来的原型测试电路。  我想知道我是否存在 GND 问题、但这只是一个猜测。  我会尽快回复。

    感谢您的观看!!