This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:X2SON DTQ0006A 封装

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1246378/lsf0101-x2son-dtq0006a-footprint

器件型号:LSF0101

您好!

是否有任何 DXF 或 gerber 文件用于此封装?

缺少几个尺寸...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在产品页面上、依次点击"设计与开发"、"CAD/CAE 符号"和"查看选项":

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     视图选项指向 超级管理员足迹。

    有一些错误,所以不能使用。

    DS 缺少 尺寸、因此

    1、有人应该更新文档

    2、上传将重新选中的新文件

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadav、

    您指的是什么维度? 以下这些数据在数据表中就足够了吗? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    三角形的参考点不在中心位置、请参阅附加的。

    如何计算 坐标 以放置它们?

    此致、

    纳达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadav、

    我已经跟包装团队跟进,并会让你尽快更新确认,谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadav、

    谢谢、请查看以下内容。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢抽奖、但我们仍有问题。

    我假设所有6个引脚的焊锡膏和阻焊层都应重叠。

    两个 三角形也应该重叠并具有一些额外的间隙、逻辑是可以理解的、但尺寸不是、请参阅以下内容:

    我已经 根据 DS 设置了颜色,绿阻焊层,红阻焊膏,蓝金属。

     根据 DS、2个焊锡膏三角形之间的内部间隙为0.21mm。

    如果您计算出 上面提到的与阻焊层相关的0.1445+0.072 = 0.2165、并根据 DS 放置焊锡膏、则有0.0011mm 的小偏差。

    您可以要求 DXF 文件用于此情况吗? 可能会有所帮助。

    此致、

    纳达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadav、

    请参阅随附的 ePOD 的 AutoCAD 版本,谢谢。

    e2e.ti.com/.../4224056.dwg

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    Thakns 为 dwg 文件!

    我发现 数据表与 dwg 文件之间存在一些偏差。

    请检查。

    此致、

    纳达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadav、

    此处是另一个 AutoCAD 文件、显示焊盘图案、模板重叠和缩放。 模板线(红色)与焊盘图案阻焊层线(绿色)对齐、中心三角形的模板偏移除外。 这是模版中的焊料释放所需的。

    e2e.ti.com/.../4224056land_5F00_stencil_5F00_overlay.dwg

    谢谢、请帮助您确认此操作是否有效。

    此致、

    迈克尔.