This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:输出上的上拉电阻器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1253958/sn74lvc2g126-pull-up-resistor-on-output

器件型号:SN74LVC2G126
主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G126

您好!

在高阻态模式下、是否可以使用施加到此器件输出的上拉电阻器将输出固定为高值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    对最优上拉值有何建议?

    在 p-spice 中对 TI 进行仿真当 OE 被禁用时、无论上拉电阻值是多少、输出都变为低电平。

    最后一个问题:这也适用于 pn SN74AUC1G126吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 值为10 μ F。

    模型可能不正确。

    可以。