This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCA406:最大时钟速度

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206-29, SN74AVCA406, TXS0206A, TWL1200-Q1, TWL1200, TXS0206, TXS02612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1254087/sn74avca406-max-clock-speed

器件型号:SN74AVCA406
主题中讨论的其他器件: TXS0206ATWL1200-Q1、TXS0206-29、 TWL1200TXS0206、TXS02612

您好支持成员

 

# SN74AVCA406最大时钟速度

查看 SN74AVCA406的数据表、可以发现时钟的最小值似乎是52MHz。

问题1:

说这是一个拼写错误并且最大值为52MHz 是否正确?

#电平转换器为 SD 卡(时钟80MHz 或更高)

客户正在寻找一种适用于最大时钟频率为80MHz 或更高的 SD 卡的电平转换器。

我认为 SD 卡的电平转换器是以下产品。

(SN74AVCA406)

TXS0206A

TWL1200-Q1

TXS0206-29

TWL1200

TXS0206

TXS02612

这些产品不支持80MHz 或更高频率的时钟。

问题2.

了解 TI 对时钟频率为80MHz 或更高的 SD 卡没有电平转换器是正确的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sbsw:

    遗憾的是、您答对了、并会将您对未来发展蓝图的反馈意见反馈给团队、谢谢。

    此致、

    迈克尔.