This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:VIH、VIL 最大值和最小值

Guru**** 2504335 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1254917/sn74lvc1g14-vih-vil-maximum-and-minimum-values

器件型号:SN74LVC1G14

我 在新设计中使用了74LVC1G14SE-7。 请提供 74LVC1G14SE-7的 VIH 和 VIL 的最大值和最小值、因为数据表中未指明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopika、您好、

    此器件具有施密特触发输入、因此其正转换和负转换的开关阈值不同。 VIH 和 VIL 在数据表中作为 VT+和 VT-规格给出。 您可以查看此 应用简报 以了解有关这些规格的更多信息。

    此外、您共享的 OPN 不是 TI OPN。    TI 的 SN74LVC1G14数据表中提供了 VT+和 VT-规格。