This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC148:VIL 电源电压与温度相关

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1254603/sn74hc148-vil-supply-voltage-and-temperature-dependence

器件型号:SN74HC148

您好!

在数据表的"6.2建议运行条件"中描述的特性表中、VIL (低电平输入电压)的最大值分别为2V、4.5V 和6V 指定。

(1)您能否告诉我们 Vcc = 3V、3.3V 和5V 时的 VIL 最大值?

(2)当 Vcc 在2至6V 范围内时、假设 VIL 的最大值与 Vcc 成比例线性增加是否正确?

(3) VIL 的最大值是否与温度相关? 如果 Vcc 恒定、它是否会在工作温度范围(-40°C 至85°C)内保持相同的值?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [FAQ]哪种方法最适合用于估算数据表中给定规格值之间的值?

    最小/最大值是在温度范围内测得的值(除非另有说明)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    最小值/最大值是温度过高(除非另有说明)。

    我是否理解到 VIL 与温度相关?另外、SN74HC148的数据表中列出的 VIL 最小值/最大值是否在-40°C 至85°C 的范围内?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CMOS 输入中、两个晶体管的阈值电压可能相互抵消。 总之、这未指定、可能尚未测量。

    最小值/最大值保证适用于建议的运行条件。