This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:请求 COC

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1255304/sn74ahc1g08-request-for-the-coc

您好!

 

你好。

我们计划在项目中使用以下部件、每年使用1000个。

请分别提供以下部件的最新合规证书。

                 SN74LVC1G08DRLR

                3. SN74AHCT1G08DRLR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您的第一个主题中查看我的回答。 我将关闭有关该请求的所有其他主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

     

    我们正在联系 HCL Technologies Ltd.、目前我们正在为 Medical Domain 的客户提供服务。

     

    我们需要器件 SN74AHC1G08DRLR、SN74LVC1G08DRLR 和 SN74AHCT1G08DRLR 的 RoHS3合规证书(COC)。

     

    仅从制造商处获得 RoHS COC 后、我们可以继续订购。

    目前、我们尚未订购器件。 无法从订购页面下载。

     

    我们能得到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meenakshi、您好!

    请将此申请发送至客户支持中心: https://ticsc.service-now.com/csm

    他们将能够提供 ROHS3认证。 本论坛旨在解决技术问题,而不是后勤方面的要求。

    此致!

    马尔科姆