This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS594:/SRCLR 在无用例下进行引脚处理。

Guru**** 2515575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1255322/sn74hcs594-srclr-pin-treatment-on-no-use-case

器件型号:SN74HCS594

您好!

我的客户计划不使用 SN74HCS594BQBR 移位寄存器上的 Clear 命令。

建议使用以下哪种方法:"/SRCLR 引脚直接连接到 VDD "或"/SRCLR 引脚通过10k Ω 上拉电阻连接到 VDD "?

请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个高阻抗 CMOS 输入;不需要上拉电阻器。 (除非您要在测试/调试期间强制将引脚置为低电平。)