This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:最大容性负载和最大电缆距离

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1254971/sn74lvc2t45-maximum-capacitive-load-and-maximum-cable-distance

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74LXC2T45

您好!

我正在设计一个 FMC 板、用于两个主板之间的通信。 FMC 板将连接到主板和从板、两个 FMC 将通过 Cat5以太网电缆连接。  预计主机将控制3个从机。 所有从器件都通过通用 SPI 引脚进行控制、并且它们在片选上有所不同。 我被迫使用 SN74LVC2T45在主板和从板之间进行可配置电压电平转换。 两块电路板之间的距离约为10米。 您能否提供有关 SN74LVC2T45的容性负载容量的信息、以便尝试确定可以通过 Cat5以太网电缆传输信号的最大距离。 我知道、10米远。 根据 SN74LVC2T45实现的最大距离、我计划  设计一个介于两个 FMC 之间的中间中继器板。  

此致、

塞利姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selim:

    请帮助参阅 [FAQ]逻辑器件可以驱动的最大容性负载是多少? 进一步澄清、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢链接。 我看了一下。

    在本例中、我们希望以最大10MHz 的 SPI 时钟频率发送 SPI 信号。 (我们可能会在非常低的频率、小于1MHz 下使用它。)

    我想问、如果我们使用多根短电缆连接到主板-中继器板( 基于容性负载的可实现电缆长度)-从板(如下图所示)、以下配置是否有效?

      

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中间缓冲器会增加传播延迟、LVC 输出应足够强、可驱动4m 电缆。 这可能不是一种改善。 (并使用更现代的 SN74LXC2T45。)