This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:与 LVTTL 输入和输出的兼容性

Guru**** 2381840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1255974/sn74lvch16t245-compatibility-with-lvttl-inputs-and-outputs

器件型号:SN74LVCH16T245

您好!

对于 LVTTL 输入和输出缓冲器、我们计划使用此器件。 请确认它是否与 LVTTL 输入和输出电平兼容

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVTTL 与3.3V CMOS 相同。 这是受支持的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复