This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:1.2V 至1.8V SPI 电平转换器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXU0304, SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1255701/txb0106-spi-level-translator-for-1-2v-to-1-8v

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: TXU0304SN74AXC4T774

您好!  

计划使用针对 SPI 接口的电平转换器在1.2V 至1.8V 之间进行转换、并计划使用 TXB0106器件。 对此有几个问题

1.这是好使用吗?

2.是否有任何更好的器件可以支持 SPI l/f 达到50Msps 的速度

请提供建议

此致、

须田山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是一种自动双向转换器、但存在许多局限性。 对于 SPI、最好使用单向转换器、例如 TXU0304或 SN74AXC4T774。

    在这些电压下、TXB 和 TXU 的数据速率最高可达20Mbps (10 MHz);AXC 的数据速率最高可达80Mbps (40 MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    SN74AXC4T774看起来非常适合我们的使用。 我们将对其进行检查。 感谢您的立即响应

    此致、

    须田山市