This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:DPW 封装工作温度与 SN74LVC1G17DPW

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1253099/sn74lvc1g14-dpw-package-operating-temperature-vs-sn74lvc1g17dpw

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17

您好!

在数据表中、您可以看到 第15页上的 Buffer www.ti.com/.../sn74lvc1g17.pdf、其中 DPW/X2SON 封装最大 使用+125 °C 时的工作温度。

第15页的逆变器 www.ti.com/.../sn74lvc1g14.pdf 中的、其中 DPW/X2SON 封装最大 使用+85 °C 时的工作温度

现在、我有一个最大值要求。 +120 °C 下的工作温度、使用缓冲器时运行正常(SN74LVC1G17DPW)。 当时我想、如果需要反相功能、可以直接将器件切换到 SN74LVC1G14DPW、因为该功能应该相同。

它适用于所有其他封装、但为什么不适用于 DPW/X2SON 封装?

有人能解释一下吗? 或者85°C 是否是数据表中的拼写错误?

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚进行了其他搜索并找到该主题: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671483/sn74lvc1g14-operating-temperature-85-or-125

    但在这里、解释并不是真正的澄清、尤其是从 SN74LVC1G17DPW 的角度而言。

    所承诺的数据表更改似乎没有发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    我不确定数据表为什么没有更新、我可以查看这一点。 当时我不在队伍里。

    该线程中的答案仍然有效。 一些封装通过了热性能的扩展、有些封装没有通过。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    再次查看数据表和该主题、我认为数据表更新了。

    但是、或许/希望在此期间、X2SON 封装已更新为125°C、只有 SN74LVC1G17数据表进行了更新、但 SN74LVC1G14数据表未进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    目前、您可以假设125C 是该器件的最高温度范围。 我将尝试做出此更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请告诉我更改何时发生。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这发生在2018年11月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    那么我想知道、为什么 X2SON 仍然在85°C 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    我找到了应该进行的更改的 PDF 标记。 只有 YZP 和 YZV 应该保持在85度、而 DPW 应该保持在125度。 我认为这是在更新时犯的错误、我可以就此问题开一个 TT 来更改数据表。

    不过、有趣的是您突出显示的屏幕截图。 这是自动提取的数据、我们没有手动访问权。 我在内部数据库中看到的所有内容都表明 DPW 应该是125。  

    很抱歉给您造成了混淆、但我可以向您保证、除 YZP 和 YZV 外、所有封装的最高温度都应为125°C。 我将努力更改此信息、并与负责自动填充信息的人员联系。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您的确认。